请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC2021 主题中讨论的其他器件: HDC2080、 HDC2022、 HDC2010
大家好、团队成员
我正在为客户寻找湿度传感器、并正在查看 HDC202X 系列。
您能帮我弄清楚 HDC2021和 HDC2020之间的主要区别是什么?
我注意到 HDC2021有胶带盖、但 HDC2020是滤波器盖、有何区别?
添加此过滤器的目的是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员
我正在为客户寻找湿度传感器、并正在查看 HDC202X 系列。
您能帮我弄清楚 HDC2021和 HDC2020之间的主要区别是什么?
我注意到 HDC2021有胶带盖、但 HDC2020是滤波器盖、有何区别?
添加此过滤器的目的是什么?
尊敬的 Gabriel -
您已经注意到、HDC2021和 HDC2022器件因封装产品而异。 HDC2021有一个胶带盖、可用于对电路板进行清洗或保形涂层的应用、并在执行这些操作后、在投入使用之前去除胶带。 HDC2022在其上方安装了一个永久滤波器、该滤波器具有疏水性、可阻挡低至100nm 的颗粒。该滤波器适用于可能存在环境空气污染物或 存在明显暴露于水的应用。 这两个器件的固件彼此兼容、HDC2080/HDC2010器件也兼容。