This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:两个相邻 TCS 的共用 CJC 传感器?

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP117, LMT01, TIDA-010019, ADS124S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1012813/tmp117-shared-cjc-sensor-for-two-adjacent-tcs

器件型号:TMP117
主题中讨论的其他器件: LMT01TIDA-010019ADS124S08

您好!

我想了解一下我是否可以使用一个 TMP117作为冷端传感器放置 在两个"共同连接" TC 连接器之间(位于 PCB 的中间和底部)?

这样、通用 TMP117就可以用作两个彼此相邻的 TCS (连接器)的 CJ 传感器?

您是否看到任何问题或建议此类布置的最佳实践指南?

请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SmartEnrg -

    有关原理图、布局、使用说明和固件示例=> https://www.ti.com/tool/TIDA-010019、请参阅此参考设计 

    在这里、在一些示例中、TMP117与 LMT01结合使用来执行 CJC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Josh、

    我曾访问过 TIDA-010019、发现它总体上非常有用、但无法找到我的具体问题的答案、即-  
    我能否将一个 TMP117用作两个 TCS 相邻放置的通用 CJ 传感器(TMP117放置在-
    PCB 底部的两个 TC 连接器之间)? 您在这种设计中是否看到任何问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SmartEnrg -  

    我没有看到使用单个传感器完成任何 CJC、我认为为了实现技术上正确的 CJC、您需要(至少)两个-一个"冷"(参考)传感器和一个"热"传感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    我的案例中也有 HOT (TC/ADS124S08)和 COLD (CJC/TMP117)。 很抱歉,让我重申/重述我的问题。

    目前、我拥有的(遵循"传统"设计)如下所示(J1 =热电偶连接器)、U3是 TMP117 (CJC 传感器)

    如果可以、我要做的就是问它是否可以做、具体如下(J1=热 电偶#1、 J1=热 电偶#2、U3=TMP117)-  
    问题是、我是否可以使用一个 TMP117读取冷端温度、将其用作两个热电偶共有的基准  
    连接到 J1和 J2? 当然、每次读取一组数据。 放置在 J1和 J2之间的常见 U3是否准确  
    TCS 或 TMP117的冷端补偿参考必须专用于每个 TC、如上所示?  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SmartEnrg、

    对于两个冷端、应该可以使用单个参考传感器。 这归结于您愿意承受的系统设计和系统误差。 我在市场上看到的产品只有一个用于8个冷端子的参考传感器。 有一个金属板帮助将参考传感器热连接到端子。