主题中讨论的其他器件: LMT01、 TIDA-010019、 ADS124S08
您好!
我想了解一下我是否可以使用一个 TMP117作为冷端传感器放置 在两个"共同连接" TC 连接器之间(位于 PCB 的中间和底部)?
这样、通用 TMP117就可以用作两个彼此相邻的 TCS (连接器)的 CJ 传感器?
您是否看到任何问题或建议此类布置的最佳实践指南?
请提供建议。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想了解一下我是否可以使用一个 TMP117作为冷端传感器放置 在两个"共同连接" TC 连接器之间(位于 PCB 的中间和底部)?
这样、通用 TMP117就可以用作两个彼此相邻的 TCS (连接器)的 CJ 传感器?
您是否看到任何问题或建议此类布置的最佳实践指南?
请提供建议。 谢谢。
尊敬的 SmartEnrg -
有关原理图、布局、使用说明和固件示例=> https://www.ti.com/tool/TIDA-010019、请参阅此参考设计
在这里、在一些示例中、TMP117与 LMT01结合使用来执行 CJC。
Josh、
我的案例中也有 HOT (TC/ADS124S08)和 COLD (CJC/TMP117)。 很抱歉,让我重申/重述我的问题。
目前、我拥有的(遵循"传统"设计)如下所示(J1 =热电偶连接器)、U3是 TMP117 (CJC 传感器) 
如果可以、我要做的就是问它是否可以做、具体如下(J1=热 电偶#1、 J1=热 电偶#2、U3=TMP117)-
问题是、我是否可以使用一个 TMP117读取冷端温度、将其用作两个热电偶共有的基准
连接到 J1和 J2? 当然、每次读取一组数据。 放置在 J1和 J2之间的常见 U3是否准确
TCS 或 TMP117的冷端补偿参考必须专用于每个 TC、如上所示?