主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM、 MMWAVEICBOOST
你好。 我是 Hyunwoo Seo。
我刚刚从 TI 网上商店购买了 AWR6843ISK EVB 和 DCA1000EVM、在开始使用时遇到了一些问题。
如果有人能帮助我找到以下问题的答案、我将不胜感激:
1.在"60GHz 毫米波传感器 EVM -用户指南"的文档中、我阅读了以下内容:如果与 DCA1000配合使用、我可以从雷达 EVB 捕获原始数据。
如何准确地从 AWR6843ISK EVB 捕获原始数据? 按照本指南的理解、我必须将特定固件下载到电路板、将其作为功能模式运行并使用 DCA1000EVM 捕获数据。 我是否正确理解了这一概念?
在这种情况下、TI 是否提供任何预构建的示例二进制固件、我可以利用这些固件来捕获电路板上的原始数据?
是否可以仅使用 AWR6843ISK EVB 和 DCA1000EVM 的 mmWave Studio? 我无法清楚地看到 mmWaveICBOOST 是否是此应用所必需的。 我还手头有 TMDSEMU11-U 调试探针、我想知道我是否有任何方法可以在没有 mmWaveICBOOST 板的情况下使用 mmWaveStudio 工具。