This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843ISK:有关捕获 AWR6843ISK EVB 的原始数据的几个问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR6843ISK, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1011269/awr6843isk-several-questions-on-caturing-raw-data-from-awr6843isk-evb

器件型号:AWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMMMWAVEICBOOST

你好。 我是 Hyunwoo Seo。
我刚刚从 TI 网上商店购买了 AWR6843ISK EVB 和 DCA1000EVM、在开始使用时遇到了一些问题。
如果有人能帮助我找到以下问题的答案、我将不胜感激:

1.在"60GHz 毫米波传感器 EVM -用户指南"的文档中、我阅读了以下内容:如果与 DCA1000配合使用、我可以从雷达 EVB 捕获原始数据。
如何准确地从 AWR6843ISK EVB 捕获原始数据? 按照本指南的理解、我必须将特定固件下载到电路板、将其作为功能模式运行并使用 DCA1000EVM 捕获数据。 我是否正确理解了这一概念?

在这种情况下、TI 是否提供任何预构建的示例二进制固件、我可以利用这些固件来捕获电路板上的原始数据?

是否可以仅使用 AWR6843ISK EVB 和 DCA1000EVM 的 mmWave Studio? 我无法清楚地看到 mmWaveICBOOST 是否是此应用所必需的。 我还手头有 TMDSEMU11-U 调试探针、我想知道我是否有任何方法可以在没有 mmWaveICBOOST 板的情况下使用 mmWaveStudio 工具。