This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450-Q1:是否可以使用 USB2ANY 适配器连接 PGA450Q1EVM GUI 和 PGA450Q1EVM-S

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, PGA450Q1EVM, PGA450-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1008517/pga450-q1-can-usb2any-adaptor-be-used-to-interface-between-pga450q1evm-gui-and-pga450q1evm-s

器件型号:PGA450-Q1
Thread 中讨论的其他器件:USB2ANYPGA450Q1EVM

您好!

      除了 TI-GER 电路板、请确认  USB2ANY 适配器是否可用于 连接 PGA450Q1EVM GUI (PC 中)与 PGA450Q1EVM-S

或者、可以使用任何其他标准 USB 2 SPI 适配器;

谢谢、此致、

Padmanathan J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padmanathan J

    PGA450-Q1 GUI 仅与 PGA450Q1EVM 随附的 TI-GER 电路板兼容。  下面的帖子包含有关此内容的更多信息:https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/automotive/f/automotive-forum-read-only/414660/pga450-q1-gui-interface-with-msp430-launchpad-instead-of-ti-ger-board/1478473 

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mekre、  

        感谢您的确认。

    您还能根据上述帖子(因为它已经很久以前了)确认、之后是否开发了任何其他工具或样片固件、以便使用基于 MSP430的电路板与 PGA450Q1-EVM GUI 配合使用?

    或者是否有任何 TI-GER 固件单独提供、可加载到基于 MSP430的电路板中(因为 USB2ANY 还使用 MSP430平台)以仿真 TI-GER 电路板。

    注意:我们计划快速开发此 OTP 编程设置、以紧急继续我们对泊车传感器的测试。 从而检查所有可能的选项。

         同时、我们还订购了 PGA450Q1 EVM、但其发货可能会延迟。

    谢谢、此致、

    Padmanathan J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Padmanathan、

    遗憾的是、我们没有任何其他与 GUI 兼容的板。   PGA450-Q1 GUI 仅与 TI-GER 电路板兼容。

    此致、

    Mekre