Thread 中讨论的其他器件:USB2ANY、 PGA450Q1EVM、
您好!
除了 TI-GER 电路板、请确认 USB2ANY 适配器是否可用于 连接 PGA450Q1EVM GUI (PC 中)与 PGA450Q1EVM-S
或者、可以使用任何其他标准 USB 2 SPI 适配器;
谢谢、此致、
Padmanathan J
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
除了 TI-GER 电路板、请确认 USB2ANY 适配器是否可用于 连接 PGA450Q1EVM GUI (PC 中)与 PGA450Q1EVM-S
或者、可以使用任何其他标准 USB 2 SPI 适配器;
谢谢、此致、
Padmanathan J
您好、Padmanathan J、
PGA450-Q1 GUI 仅与 PGA450Q1EVM 随附的 TI-GER 电路板兼容。 下面的帖子包含有关此内容的更多信息:https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/automotive/f/automotive-forum-read-only/414660/pga450-q1-gui-interface-with-msp430-launchpad-instead-of-ti-ger-board/1478473
此致、
Mekre
您好、Mekre、
感谢您的确认。
您还能根据上述帖子(因为它已经很久以前了)确认、之后是否开发了任何其他工具或样片固件、以便使用基于 MSP430的电路板与 PGA450Q1-EVM GUI 配合使用?
或者是否有任何 TI-GER 固件单独提供、可加载到基于 MSP430的电路板中(因为 USB2ANY 还使用 MSP430平台)以仿真 TI-GER 电路板。
注意:我们计划快速开发此 OTP 编程设置、以紧急继续我们对泊车传感器的测试。 从而检查所有可能的选项。
同时、我们还订购了 PGA450Q1 EVM、但其发货可能会延迟。
谢谢、此致、
Padmanathan J