This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:SOP 引脚处理

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1008670/awr2243-sop-pins-handling

器件型号:AWR2243

各位专家:

我的客户正在尝试构建自己的级联雷达板。  

根据 AWR2243数据表、"SOP 引脚由外部驱动(弱驱动)"。 PU/PD 的具体电阻值是多少?

根据 MMW_CAS_RF_EVM 原理图、SOP2 (PMIC_CLKOUT)在射频板上以10K 欧姆的电阻下拉。 但 SOP0/1通过10K 欧姆寄存器连接到 DSP 板。 是否有必要在启动主机时设置 H / L 驱动、并在 SOP 采样完成后设置 Hi-Z?

此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    硬件团队将审核您的问题并回复您

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    在 AWR 器件上电之前、必须通过串联电阻器(例如10千欧)将 SOP 引脚设置为适当的状态(拉低或拉高)。 这可以通过将电阻器连接到电路板上的 GND/电源或连接到主机处理器来实现、其中处理器将引脚设置为低电平/高电平。

    如果客户想要使用多种 SOP 模式、则建议通过主机处理器进行控制、以便他们可以通过软件更改 SOP 模式、而不是更改硬件。

    此致、
    Vivek