This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450-Q1:编程详细信息

Guru**** 1137150 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA450-Q1, PGA460, TIDA-00151, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1006973/pga450-q1-programming-details

器件型号:PGA450-Q1
主题中讨论的其他器件: PGA460TIDA-00151USB2ANY

您好!

您能不能帮助我们了解 PGA450-Q1 IC 是否已经过预编程? OTP 和 DEV RAM 中的默认值是否可以用于应用? 如果是这样、请告知在没有任何编程的情况下存在 OTP 和 Dev RAM 默认值的参考。

您能否告诉我们用于编程的 GUI 是否适用于任何基于 USB 转 SPI 的编程调试器? 如果不是、您可以建议我们使用一些兼容的器件吗?

谢谢、此致、

Rohith TR