主题中讨论的其他器件: PGA460、 TIDA-00151、 USB2ANY
您好!
您能不能帮助我们了解 PGA450-Q1 IC 是否已经过预编程? OTP 和 DEV RAM 中的默认值是否可以用于应用? 如果是这样、请告知在没有任何编程的情况下存在 OTP 和 Dev RAM 默认值的参考。
您能否告诉我们用于编程的 GUI 是否适用于任何基于 USB 转 SPI 的编程调试器? 如果不是、您可以建议我们使用一些兼容的器件吗?
谢谢、此致、
Rohith TR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能不能帮助我们了解 PGA450-Q1 IC 是否已经过预编程? OTP 和 DEV RAM 中的默认值是否可以用于应用? 如果是这样、请告知在没有任何编程的情况下存在 OTP 和 Dev RAM 默认值的参考。
您能否告诉我们用于编程的 GUI 是否适用于任何基于 USB 转 SPI 的编程调试器? 如果不是、您可以建议我们使用一些兼容的器件吗?
谢谢、此致、
Rohith TR
您好、Rohith、
您必须手动对 PGA450进行编程。 以下线程对此有一些详细信息:
此致、
Mekre
您好、Mekre、
感谢您的支持和链接。
目前、我们已采购 PGA450Q1EVM-S、但无法建立 UART 通信。 我们给出了 UART 命令0 (在文档 中:PGA450Q1EVM-S 用户指南和 TIDA-00151 UART 演示指导)、但未收到 PGA450的任何响应。
目前、我们为 RX (用于 EVM)使用了外部电平转换器 FET 电路、为 TX (在 EVM 中)使用了分压器(3.3k 和2.2k)。
TX (从 MCU)到 EVM RX 的电路如上所示。
我们能够获得正确的电平转换 UART 信号、如示波器中所示。 但是、在 通过串行终端发送0x00、0x55、0x01、0x00时、我们不会从 EVM 获得任何响应。
如果我们遗漏了一些东西、请告知我们。
谢谢、此致。
您好、Rohith、
您是否还可以尝试以下操作来查看是否可以解决此问题:
谢谢、
Mekre
您好、Rohith、
我很高兴看到您让它正常工作。 请参阅以下有关 PGA450 EVM GUI 的文章:
此致、
Mekre