请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP431 Thread 中讨论的其他器件: DXP
大家好、
我的客户认为使用 TMP431而不使用远程传感器。
在这种情况下如何连接 DXP 和 DXN?
数据表显示了两个有关它的内容、哪一个是正确的? 两种内容是否都正常?
----------------------------------
(数据表第14页)
当不将远程传感器与 TMP43x 一起使用时、DXP 和 DXN 输入必须连接在一起以防止无意义的故障警告。
(数据表第33页)
如果未使用远程通道且仅测量本地温度、则将 DXP 引脚接地。
----------------------------------
在这种情况下、我的客户将设置"(配置寄存器2) REN 位=0 "。
此致、
雅丽塔