This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP431:不使用远程传感器时如何连接 DXP 和 DXN

Guru**** 1276860 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP431, DXP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/971449/tmp431-how-to-connect-dxp-and-dxn-when-not-using-remote-sensor

器件型号:TMP431
Thread 中讨论的其他器件: DXP

大家好、

我的客户认为使用 TMP431而不使用远程传感器。
在这种情况下如何连接 DXP 和 DXN?
数据表显示了两个有关它的内容、哪一个是正确的?  两种内容是否都正常?
----------------------------------
(数据表第14页)
当不将远程传感器与 TMP43x 一起使用时、DXP 和 DXN 输入必须连接在一起以防止无意义的故障警告。

(数据表第33页)
如果未使用远程通道且仅测量本地温度、则将 DXP 引脚接地。
----------------------------------

在这种情况下、我的客户将设置"(配置寄存器2) REN 位=0 "。


此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    它们是相似的解决方案、无论采用哪种方法、TMP431都将在 DXP 引脚上读取0V 并做出相应的响应。 但是、我建议短接 DXP 和 DXN 引脚(即按照第14页的建议)、这样 DXN 不会悬空。  

    在任一种情况下、禁用远程传感器位(REN)也是正确的。  

    此致、
    Brandon Fisher