大家好、
我和我的团队一直在尝试在毫米波 SDK 3.5.0.4版 xwr64xx 演示中更改配置文件配置。 我查看的是1DFFT 图
和2D FFT 图。 我正在运行以下配置文件配置:
TX 开始时间:-8us
ADC 采样数:50
频率 斜率:256MHz/us
使用的发送器数量:2.
使用的接收器数量:4.
斜坡结束时间:15.6us
采样频率:6000ksps
适当假设的其他参数。
我们在 Tx1的1DFFT 图中观察零距离 bin 附近的噪声峰值。 但是、tx2的图中没有这种情况。 两个 Txs 的图是相同的 Rx。
我们在同一 Rx 的 Tx1和 tx2图中观察不对称性。
这些噪声峰值随时间变化、也就是说、即使我的测试对象保存在同一位置、噪声峰值也会通过连续帧发生变化。
Tx1和 tx2的1DFFT 的 PFA 图。 

请告诉我这种奇怪行为的任何原因以及如何解决这个问题
谢谢、此致、
普拉希特