This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6443:在 Tx 天线之一中观察到的零距离库附近的噪声峰值、但在其他天线中未观察到

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1004426/awr6443-noise-peaks-near-zero-range-bin-observed-in-one-of-tx-antenna-but-not-in-other

器件型号:AWR6443

大家好、

我和我的团队一直在尝试在毫米波 SDK 3.5.0.4版 xwr64xx 演示中更改配置文件配置。 我查看的是1DFFT 图
和2D FFT 图。 我正在运行以下配置文件配置:
TX 开始时间:-8us
ADC 采样数:50
频率 斜率:256MHz/us
使用的发送器数量:2.
使用的接收器数量:4.

斜坡结束时间:15.6us

采样频率:6000ksps
适当假设的其他参数。

我们在 Tx1的1DFFT 图中观察零距离 bin 附近的噪声峰值。 但是、tx2的图中没有这种情况。 两个 Txs 的图是相同的 Rx。

我们在同一 Rx 的 Tx1和 tx2图中观察不对称性。
这些噪声峰值随时间变化、也就是说、即使我的测试对象保存在同一位置、噪声峰值也会通过连续帧发生变化。

Tx1和 tx2的1DFFT 的 PFA 图。

请告诉我这种奇怪行为的任何原因以及如何解决这个问题

谢谢、此致、
普拉希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Prathith、

    很抱歉耽误你的时间。 为此、我已联系我们的 SDK 团队。 请在本周末或下周初收到回复。  

    感谢您的耐心等待。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Prathith:

    您设计的线性调频脉冲有一些问题。  您能否使用 RADAR Studio 中的"rampTimingCalculator"选项卡来确保它正常?  下图显示、您只能考虑5.52us ~ 6us 左右的 ADC 启动时间。  您可能需要调整斜坡时间。   

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    我需要对此作出更多的澄清。  

    我还有一些我希望您查看的数据。

    我正在使用以下配置文件配置:

     

     

    配置文件标识符

    STRT 频率

    空闲时间

    ADC 串时间

    斜坡结束时间

     

     

    斜率

    TX STRT 时间

    ADC 采样

    Fs

     

     

     

    ProfileCfg

    0

    60

    15.65

    7.

    15.

    0

    0

    256

    1

    40

    6000

    0

    0

    48

    我在这里更改了 ADC 开始时间、但在图中看到的行为相同

    请您仔细研究这一点、并对其进行更明确的说明。

    谢谢、此致、

    普拉希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Prathith:

    您可以调整"rampTimingCalculator"中的最后一列(以红色框突出显示)、以确保 ADC 启动时间大于99%稳定时间列(以绿色框突出显示)。  它不会发出红色警报。  更大的空闲时间不是问题。  因此、该线性调频脉冲配置对我来说很好。

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    感谢您确认配置正确无误。 但是、我们仍然看到该配置的噪声峰值。

    我认为这个问题与 ADC 稳定时间无关。

    请尽快让我知道您对这个问题的看法。

    此致、

    普拉希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Prathith:

    我尝试使用您在 RADAR Studio 中的配置进行数据采集、并在我的一侧进行检查。  但是、我发现在 RADAR Studio 中、ADC 样本数无法编程为小于64个样本。   我将咨询一些设计专家、然后再与您联系。  

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里:

    我已确认 ADC 样本需要64个及以上。   

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    感谢您的支持

    此致、

    普拉希特