This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:Nvidia Jetson Nano 上的 Linux 环境入门

Guru**** 2545130 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, IWR1642, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1002652/iwr1642boost-getting-started-in-linux-environment-on-nvidia-jetson-nano

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:CCStudioIWR1642

我已从 Resource Explorer 下载 CCS、mmWave SDK 和工具箱。 我不确定接下来的步骤是什么,以便在 Linux 环境中打开它们,我找不到任何指导您的资源。 你能提供一些帮助吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Celine

    Resource Explorer 上的演示旨在使用 CCStudio 在 Windows 机器上使用。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我可以通过任何方法在 Nvidia 上运行驱动程序生命体征实验室、因为我被告知可以。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Celine

    请澄清。

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想使用 NVIDIA nano Jetson 在 iwr1642上收集生命体征测量值。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Celine

    Vital Signs Lab 的软件在 IWR1642BOOST EVM 上运行、输出在 PC 上的.exe 可视化工具上。 您将需要使用 IWR1642实现自定义接口、以提供所需的输出。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢。 那么、是否有任何资源可用于实现自定义接口或如何开始使用该接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还看到 CCS for Linux 的下载链接。 如果 Linux 上有 CCS、演示如何仅适用于 Windows?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Celine

    可以使用 CCStudio for Linux、但可视化工具都是.exe 格式。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、那么您如何建议实现自定义连接? 建议有点含糊、您能提供更多详细信息还是一些其他资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用从 NVIDIA 主机到 IWR1642传感器的 UART、SPI 等接口进行连接。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供一些入门资源? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我在尝试执行毫米波 SDK 文件时收到以下错误:

     /mmwave_sdk_02_00_00_04-linux-x86-64安装.bin:1:./mmwave_sdk_02_00_00_04-linux-x86-64安装.bin:语法错误:"("意外错误

    如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在 iwr1642的用户指南中、它讨论了通过60引脚连接器进行 LVDS 连接、这是如何使用 UART 进行连接吗? 如果是、如何使用60针连接器连接到 NVIDIA nano?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Celine

    请参阅 IWR1642BOOST 布局和设计文件、原理图显示了可用于这些接口的20引脚 BP/LP 连接器。  

    默认情况下、这些演示通过 UART 发送数据、但可以根据应用需求通过其他接口发送数据。

    我不熟悉 NVIDIA Host 接口连接准则、无法进一步评论。

    此致、

    AG