This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已从 Resource Explorer 下载 CCS、mmWave SDK 和工具箱。 我不确定接下来的步骤是什么,以便在 Linux 环境中打开它们,我找不到任何指导您的资源。 你能提供一些帮助吗?
谢谢
你好、Celine
可以使用 CCStudio for Linux、但可视化工具都是.exe 格式。
此致、
AG
您好、那么您如何建议实现自定义连接? 建议有点含糊、您能提供更多详细信息还是一些其他资源?
您可以使用从 NVIDIA 主机到 IWR1642传感器的 UART、SPI 等接口进行连接。
此致、
AG
您能否提供一些入门资源? 谢谢
此外、我在尝试执行毫米波 SDK 文件时收到以下错误:
/mmwave_sdk_02_00_00_04-linux-x86-64安装.bin:1:./mmwave_sdk_02_00_00_04-linux-x86-64安装.bin:语法错误:"("意外错误
如何解决此问题?
此外、在 iwr1642的用户指南中、它讨论了通过60引脚连接器进行 LVDS 连接、这是如何使用 UART 进行连接吗? 如果是、如何使用60针连接器连接到 NVIDIA nano?
谢谢 Celine
请参阅 IWR1642BOOST 布局和设计文件、原理图显示了可用于这些接口的20引脚 BP/LP 连接器。
默认情况下、这些演示通过 UART 发送数据、但可以根据应用需求通过其他接口发送数据。
我不熟悉 NVIDIA Host 接口连接准则、无法进一步评论。
此致、
AG