你(们)好
我在上面的照片中对信号处理有疑问。
问题的内容如下所述。
上图所示的非线性天线是否与线性天线的信号处理相同?
角度 FFT 的大小是多少?
请告诉我。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

你(们)好
我在上面的照片中对信号处理有疑问。
问题的内容如下所述。
上图所示的非线性天线是否与线性天线的信号处理相同?
角度 FFT 的大小是多少?
请告诉我。
此致。
您好、这里:
在您定义的"线性天线"中、天线处于一个维度、因此您只能获得方位角。 我们的 xwr1642Boost 具有这种类型的天线。 如果 您下载的是最新的 SDK 版本、则可以在 SDK OOB 演示中查看实现详细信息、该演示位于:C:\ti\mmwave_sdk_xx_xx_xx_xx\packages/ti\demo\xwr16xx。 可以考虑使用 ID FFT。 FFT 大小可根据您的角度精度要求设置为64或其他大小。
在您定义的"非线性天线"中、天线以方位角和仰角方向间隔、因此您将能够获得方位角和仰角。 我们的 xwr1443Boost/xwr6843ISK EVM 都使用这种类型的天线。 您可以在 SDK OOB 演 示中查看实现详细信息、该演示位于:C:\ti\mmwave_sdk_xx_xx_xx\packages/ti\demo\xwr68xx。 对于这种类型的2D 天线、通常可以考虑使用2D FFT、FFT 大小将取决于您的角度精度要求和可用存储器。 但是、对于该特定天线、 角度估算的完成方式不同。 您可以在 以下文件中找到一些 Doygen 文档 ://C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpc/dpu/aoaproc/docs/doxygen/html/index.html;搜索到达方向估算。
最棒的
Zigang
你(们)好
非常感谢您对我先前问题的回答。
我复制了以下 URL 并尝试显示它。
C:\ ti \ mmwave_sdk_xx_xx_xx_xx \ packages \ ti \ demo \ xwr68xx
文件:/// C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpc/dpu/aoaproc/docs/doxygen/html/index.html
但是,我看不到。
如果您能告诉我如何浏览、我将不胜感激。
如果您不介意、可以再次向我发送 URL 吗?
使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)
此致
您好、这里:
如果找不到此页面: 文件:////C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpc/dpu/aoaproc/docs/doxygen/html/index.html
这意味着您需要从 www.ti.com/.../MMWAVE-SDK 的 c:\ti\下安装最新的 SDK
然后、您还可以在以下位置找到 OOB 演示代码:
C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\demo\xwr68xx
最棒的
Zigang