This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:非线性天线和线性天线的信号处理

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1001471/iwr1443-signal-processing-for-non-linear-antennas-and-linear-antennas

器件型号:IWR1443

你(们)好

我在上面的照片中对信号处理有疑问。

问题的内容如下所述。

上图所示的非线性天线是否与线性天线的信号处理相同?

角度 FFT 的大小是多少?

请告诉我。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Okamura

    您能否澄清非线性或线性天线的含义?

    该图是3 Tx/4 Rx 配置、可产生12个不同的虚拟天线通道用于检测。 您参考的是不同的"线性"天线配置吗?

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Akash

    抱歉、我没有放置线性天线的图像。
    线性天线是一种天线、其中三个发射天线之间的距离以线性方式以相等的间隔进行定位。

    此致。

    Tsubasa Okamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里:

    在您定义的"线性天线"中、天线处于一个维度、因此您只能获得方位角。   我们的 xwr1642Boost 具有这种类型的天线。   如果  您下载的是最新的 SDK 版本、则可以在 SDK OOB 演示中查看实现详细信息、该演示位于:C:\ti\mmwave_sdk_xx_xx_xx_xx\packages/ti\demo\xwr16xx。   可以考虑使用 ID FFT。  FFT 大小可根据您的角度精度要求设置为64或其他大小。

    在您定义的"非线性天线"中、天线以方位角和仰角方向间隔、因此您将能够获得方位角和仰角。   我们的 xwr1443Boost/xwr6843ISK EVM 都使用这种类型的天线。  您可以在 SDK OOB 演 示中查看实现详细信息、该演示位于:C:\ti\mmwave_sdk_xx_xx_xx\packages/ti\demo\xwr68xx。    对于这种类型的2D 天线、通常可以考虑使用2D FFT、FFT 大小将取决于您的角度精度要求和可用存储器。   但是、对于该特定天线、 角度估算的完成方式不同。  您可以在 以下文件中找到一些 Doygen 文档 ://C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpc/dpu/aoaproc/docs/doxygen/html/index.html;搜索到达方向估算。

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zigang。

    感谢您的快速回复。
    我将看一下你教我的材料。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您对我先前问题的回答。
    我复制了以下 URL 并尝试显示它。
    C:\ ti \ mmwave_sdk_xx_xx_xx_xx \ packages \ ti \ demo \ xwr68xx

    文件:/// C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpc/dpu/aoaproc/docs/doxygen/html/index.html

    但是,我看不到。
    如果您能告诉我如何浏览、我将不胜感激。
    如果您不介意、可以再次向我发送 URL 吗?

    使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里:

    如果找不到此页面: 文件:////C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpc/dpu/aoaproc/docs/doxygen/html/index.html

    这意味着您需要从 www.ti.com/.../MMWAVE-SDK 的 c:\ti\下安装最新的 SDK

    然后、您还可以在以下位置找到 OOB 演示代码:  

    C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\demo\xwr68xx

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zigang。

    感谢您的快速回复。

    让我们看看您教过我们什么。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。   我可以关闭此 e2e 机票吗?

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、我还在想这件事、您能等待一段时间吗?

    当出现问题时、我将再次添加它。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 我现在将保持打开状态。

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 你(们)好

    非常感谢。

    此致。