This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:从 AOP 读取的帧是否与 ISK 不同?

Guru**** 2547660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1002121/iwr6843aopevm-is-reading-frames-from-aop-different-from-isk

器件型号:IWR6843AOPEVM

您好!

我正在运行脚本、从 Raspberry Pi Zero 上的 AOP 和 ISK 读取数据(使用人数统计二进制文件)

在 ISK 上,脚本运行得非常好。 但是、在 AOP 上、我在读取期间会跳过帧。

它的内容与此类似、在 AOP 上、它的内容为:帧1、帧3、帧5、帧7…… (当它应该是1234567时、就像在 ISK 上一样)。

你们知道这是什么原因吗? ISK 和 AOP 的发送速率之间是否存在差异?

非常感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要将相同的二进制文件和配置参数(天线除外)加载到器件上、则数据 格式不应存在差异。 但天线模式不同、因此器件输出的数据量可能会有所不同。 应针对相同的帧速率设置默认配置、但如果您修改了该配置、则计时可能会有所不同。 这似乎是解析器的时序问题。 您能否确认您在两个器件上加载了哪些确切的二进制文件和配置文件?

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助!

    我发现问题是因为我使用了一根糟糕的 USB 电缆、没有别的了!

    祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的介绍。 我们将解决此问题。  

    此致、  

    Sudharshan K N