请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM 您好!
我正在运行脚本、从 Raspberry Pi Zero 上的 AOP 和 ISK 读取数据(使用人数统计二进制文件)
在 ISK 上,脚本运行得非常好。 但是、在 AOP 上、我在读取期间会跳过帧。
它的内容与此类似、在 AOP 上、它的内容为:帧1、帧3、帧5、帧7…… (当它应该是1234567时、就像在 ISK 上一样)。
你们知道这是什么原因吗? ISK 和 AOP 的发送速率之间是否存在差异?
非常感谢您的帮助!