This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1101:TMCS1101最大电流感测能力

Guru**** 1790320 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1002208/tmcs1101-tmcs1101-maximum-current-sensing-capacity

器件型号:TMCS1101

尊敬的专家:

我计划在我们的机器人中使用 TMCS1101电流传感器、该传感器适用于24V 和48V 工作电压。 我参考了数据表、但未获得 TCS1101的最大电流感应详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    这个问题的答案取决于您是想知道电流将是线性的区域、还是器件可以支持的最大连续电流。 线性测量 区域由器件所选的灵敏度决定。 数据表的第5节给出了双向用例的线性范围。  

    不过、如脚注2所示、这些给定范围受第8节中安全工作区要求的限制:

    此部分和相应的图显示、封装可处理的电流量会随环境温度而降低、必须考虑在内。 如果您的设计旨在在125C 环境下运行、则建议通过器件的最大持续电流不超过15A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    单极和双极之间的区别是什么,我不了解 -2.8A->27.7A。 这里的负-2.8A 是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    单极与双极(单向与双向)是指您是尝试在单个方向还是双向测量电流。 上图为双向情况下.5*Vs ('B'器件)和单向情况下.1*Vs ('U'器件)的线性范围。 数据表的第8.1.2节讨论了这些参考点的原因。 您在这里提到的情况是  ,对于 A2变体器件,使用.1* Vs 内部基准,Vs = 3.3V 的单向测量。 这意味着基准电压设置为0.33V、器件的灵敏度为100mV/A 该图显示、该器件可线性测量高达27.7A 的电压、从而将电压提升至3.1V、同时考虑到输出级的摆幅限制、 但是、正如我在第一个帖子中提到的、在这个范围内必须小心、因为流经器件的最大电流取决于温度。  

    请告诉我这是否有意义。