尊敬的专家:
我计划在我们的机器人中使用 TMCS1101电流传感器、该传感器适用于24V 和48V 工作电压。 我参考了数据表、但未获得 TCS1101的最大电流感应详细信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Naveen、
这个问题的答案取决于您是想知道电流将是线性的区域、还是器件可以支持的最大连续电流。 线性测量 区域由器件所选的灵敏度决定。 数据表的第5节给出了双向用例的线性范围。
不过、如脚注2所示、这些给定范围受第8节中安全工作区要求的限制:
此部分和相应的图显示、封装可处理的电流量会随环境温度而降低、必须考虑在内。 如果您的设计旨在在125C 环境下运行、则建议通过器件的最大持续电流不超过15A。
Naveen、
单极与双极(单向与双向)是指您是尝试在单个方向还是双向测量电流。 上图为双向情况下.5*Vs ('B'器件)和单向情况下.1*Vs ('U'器件)的线性范围。 数据表的第8.1.2节讨论了这些参考点的原因。 您在这里提到的情况是 ,对于 A2变体器件,使用.1* Vs 内部基准,Vs = 3.3V 的单向测量。 这意味着基准电压设置为0.33V、器件的灵敏度为100mV/A 该图显示、该器件可线性测量高达27.7A 的电压、从而将电压提升至3.1V、同时考虑到输出级的摆幅限制、 但是、正如我在第一个帖子中提到的、在这个范围内必须小心、因为流经器件的最大电流取决于温度。
请告诉我这是否有意义。