This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:使用 AWR1443BOOST ES3的问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1443BOOST, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1000977/awr1443boost-problem-of-using-awr1443boost-es3

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他部件:DCA1000EVMAWR1443

大家好、

我有一个来自客户的问题。

请检查该词。

e2e.ti.com/.../Problem-of-using-AWR1443BOOST-ES3.docx

期待您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhonghui

    我无法打开文档、您可以在论坛上发布问题吗?

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    几天前、我使用 AWR1443BOOST ES3.0+DCA1000EVM 成功捕获行数据。但今天、我按照 TI 毫米波实验室生命体征测量中的步骤操作、步骤4 (准备 EVM) I FLASH C:\ti\mmWave_SDK_02_01_00_04\firmware\radarss\xwr12xx_xwr14xx_radarss_rprc.bin

    C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_7_0\labs\Vital Signs \14xx_Vital Signs \pjt\prebuild_binaries\xwr14xx_vitalsigns_lab_MSS.bin (此错误、应为 C:\ti\mmwave_sdk_ \packages/ti\utils\ccsdebug\xwr14xx_ccsdebug_mss.bin)

    步骤5 (运行实验)后、连接 XDS110 USB 时报告错误(未保存错误内容)

    然后我停止并关闭电源并重置、再次尝试连接 AWR1443板、但计算机无法驱动 UART 和数据 COM 端口。

    无法通过重新安装 CCS 来驱动 UART 和数据的两个端口。

    我是否擦除主板中的 USB 驱动器?是否有任何方法可以重新驱动两个 COM 端口?

    此外、下图显示了电路板的电源状态。

    只有 DS2红色和 DS4黄色亮起、其他两个指示灯熄灭。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zhonghui

    驱动 COM 端口意味着什么? 它们是否显示在 Windows 设备管理器中、如用户指南中所示?

    客户应进行正确的诊断、例如尝试使用不同的 USB 电缆、尝试使用不同的电源、并尝试使用不同的 PC。

    这是一种不常见的错误。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    非常感谢你的帮助。

    设备管理器中没有 COM 端口、已更换电源、电缆和 PC、并已确保这些设备没有问题。

    此外、现在无法连接 COM 端口。 我是否可以通过连接 awr1443boost 板上 J5 (20引脚)的 RX 和 TX 引脚的外部其他串行端口(如 TTL 等)来连接板?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zhonghui

    现在、这是一个 PC 是否完全检测到电路板的问题。

    设备管理器的通用串行总线控制器部分是否显示了任何其他设备?

    如果有、客户将需要安装用于 COM 端口检测的驱动程序。 如果没有、则可能是电路板出现故障。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢你的答复。

    COM 端口现在无法连接。 我是否可以通过连接 awr1443boost 板上 J5 (20引脚)的 RX 和 TX 引脚的外部其他串行端口(如 TTL 等)来连接板?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhonghui

    您需要能够通过 XDS 110调试器进行连接、以实现类似的端口仿真。

    此致、

    AG