主题中讨论的其他部件:DCA1000EVM、 AWR1443
大家好、
我有一个来自客户的问题。
请检查该词。
e2e.ti.com/.../Problem-of-using-AWR1443BOOST-ES3.docx
期待您的帮助。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我有一个来自客户的问题。
请检查该词。
e2e.ti.com/.../Problem-of-using-AWR1443BOOST-ES3.docx
期待您的帮助。
此致、
您好、Akash、
几天前、我使用 AWR1443BOOST ES3.0+DCA1000EVM 成功捕获行数据。但今天、我按照 TI 毫米波实验室生命体征测量中的步骤操作、步骤4 (准备 EVM) I FLASH C:\ti\mmWave_SDK_02_01_00_04\firmware\radarss\xwr12xx_xwr14xx_radarss_rprc.bin
C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_7_0\labs\Vital Signs \14xx_Vital Signs \pjt\prebuild_binaries\xwr14xx_vitalsigns_lab_MSS.bin (此错误、应为 C:\ti\mmwave_sdk_ \packages/ti\utils\ccsdebug\xwr14xx_ccsdebug_mss.bin)
步骤5 (运行实验)后、连接 XDS110 USB 时报告错误(未保存错误内容)

然后我停止并关闭电源并重置、再次尝试连接 AWR1443板、但计算机无法驱动 UART 和数据 COM 端口。
无法通过重新安装 CCS 来驱动 UART 和数据的两个端口。
我是否擦除主板中的 USB 驱动器?是否有任何方法可以重新驱动两个 COM 端口?
此外、下图显示了电路板的电源状态。

只有 DS2红色和 DS4黄色亮起、其他两个指示灯熄灭。
谢谢、