-
我现在有一个迫切的项目需要、 1843的加电启动时间必须在100ms 内、 这里 的加电时间意味着当 IWR1843处于离线状态时、从电源到串行端口输出1DFFT 数据的第一个帧。但是、对于开箱即用项目、我已将加电时间从400ms 减少到200ms。 我不知道可以在哪里继续进行修改以缩短启动时间。
-
另一个要求是如何降低功耗。 我需要1843进入低功耗状态、 如果此配置可用、请告诉我详细信息。 在1RX、1TX 的工作条件下、最低功耗是多少。
- 此致、
- 希望很快收到您的回复。
幸运
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我现在有一个迫切的项目需要、 1843的加电启动时间必须在100ms 内、 这里 的加电时间意味着当 IWR1843处于离线状态时、从电源到串行端口输出1DFFT 数据的第一个帧。但是、对于开箱即用项目、我已将加电时间从400ms 减少到200ms。 我不知道可以在哪里继续进行修改以缩短启动时间。
另一个要求是如何降低功耗。 我需要1843进入低功耗状态、 如果此配置可用、请告诉我详细信息。 在1RX、1TX 的工作条件下、最低功耗是多少。
幸运
Akash Gondalia,感谢你的答复。
关于软件修改、有两个要点、
1、注释掉冗余配置命令、 仅限 rem
Ain 必要的配置命令,如液位传感项目,如 ADC、帧、线性调频脉冲。
2、 注释掉1DFFT 之后的数据处理部分。
鉴于我们要求启动时间为100ms、我们希望能获得您对该计划的修改意见。
关于引导时间测量方法、正如我在前面所说的、 将1843配置为 脱机工作状态。
我们使用两个示波器通道分别捕获1843上电源的振幅变化和串行端口的输出数据。
在测试期间、1843的电源时间每次为300ms、但实际上我们需要在100ms 内完成。
由于我们的项目期限非常紧迫、 因此我想通过电话会议与您联系。
这是我的个人电子邮件地址 yqiwei@stu.xidian.edu.cn
此致、
幸运