This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:大约1843加电时间和低功耗

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1001735/iwr1843-about-the-1843-power-up-time-and-low-power-consumption

器件型号:IWR1843
  • 我现在有一个迫切的项目需要、 1843的加电启动时间必须在100ms 内、  这里 的加电时间意味着当 IWR1843处于离线状态时、从电源到串行端口输出1DFFT 数据的第一个帧。但是、对于开箱即用项目、我已将加电时间从400ms 减少到200ms。 我不知道可以在哪里继续进行修改以缩短启动时间。  

  • 另一个要求是如何降低功耗。  我需要1843进入低功耗状态、 如果此配置可用、请告诉我详细信息。  在1RX、1TX 的工作条件下、最低功耗是多少。

  • 此致、
  • 希望很快收到您的回复。

     幸运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、幸运

    您能详细说明软件修改吗?

    此外、您还将如何测量引导时间? 您可以共享任何范围快照或图吗?

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash Gondalia,感谢你的答复。

    关于软件修改、有两个要点、

    1、注释掉冗余配置命令、 仅限 rem

    Ain 必要的配置命令,如液位传感项目,如 ADC、帧、线性调频脉冲。

    2、 注释掉1DFFT 之后的数据处理部分。

    鉴于我们要求启动时间为100ms、我们希望能获得您对该计划的修改意见。

    关于引导时间测量方法、正如我在前面所说的、 将1843配置为 脱机工作状态。

    我们使用两个示波器通道分别捕获1843上电源的振幅变化和串行端口的输出数据。

    在测试期间、1843的电源时间每次为300ms、但实际上我们需要在100ms 内完成。

    由于我们的项目期限非常紧迫、 因此我想通过电话会议与您联系。

    这是我的个人电子邮件地址 yqiwei@stu.xidian.edu.cn

    此致、

    幸运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、幸运

    您看到的300ms 可能包含几个不同的相位。 您是否有方法来测量此值?

    其中一种方法是在代码中的不同位置使用 GPIO 切换来测量不同的运行阶段。 您的实际启动时间可能已经小于100ms。

    此致、

    AG