This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
高支持、
我想通过 AWR1843BOOST OOB 演示(SDK v03.04)获取已知的检测点以进行调试。
我在下面添加了有关'objectdetection.c'的行。
此程序适用于以下配置文件。
Kazu、
是的、问题在于循环的数量。 将循环数设置为32时、1D FFT 雷达立方体大小接近400 KB。 当循环数翻倍至64时、1D FFT 雷达立方体大小接近800 KB。 这不会为检测矩阵、CFAR 和 AoA 结果留出太多空间。
我会建议以下选项:
减少线性调频脉冲环路的数量
2.减少每个线性调频脉冲的样本数
3.减少启用的 RX 天线的数量
4.减少启用的 TX 天线数量
使用这些选项之一有助于解决您的问题。
此致、
Kyle