This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:次级引导加载程序(SBL) SOP 模式

Guru**** 2644695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/998716/iwr6843-secondary-bootloader-sbl-sop-modes

器件型号:IWR6843

如果我非常了解 SBL_design.pdf 文档(MMWAVE_SDK_03_05_00_04\packages/ti\utils\SBL\docs),则必须将 SOP 置于 刷写模式才能运行 SBL。 如果应用元映像 可通过 UART 接口获取、则会下载该映像、并将其写入 SFLASH、最后更新后的应用映像会运行、而无需将 SOP 置于功能模式、而是将其保留在刷写模式。 正确吗?

如果 UART 接口上没有图像、 在自动引导超时 X 秒后、SBL 将加载到 RAM 中现有图像、是否正确?

谢谢、

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您刷写 SBL 映像时、它应该处于刷写模式。 刷写 SBL 映像后、可以将器件置于功能模式、无需更改。 它将在功能模式下接收和运行映像。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个说明:SBL 将器件置于功能模式时,将直接从 RAM 运行接收到的映像,或者在运行之前将映像保存到 SFLASH,然后将其加载到 RAM 中以供执行?

    谢谢、

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riccardo、

    您可以参阅 SDK 中 SBL 设计文档的第4.6节和第4.7节、您将看到我们将映像加载到 SFLASH 中、然后从该位置加载到 RAM 中。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    Riccardo