请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843 如果我非常了解 SBL_design.pdf 文档(MMWAVE_SDK_03_05_00_04\packages/ti\utils\SBL\docs),则必须将 SOP 置于 刷写模式才能运行 SBL。 如果应用元映像 可通过 UART 接口获取、则会下载该映像、并将其写入 SFLASH、最后更新后的应用映像会运行、而无需将 SOP 置于功能模式、而是将其保留在刷写模式。 正确吗?
如果 UART 接口上没有图像、 在自动引导超时 X 秒后、SBL 将加载到 RAM 中现有图像、是否正确?
谢谢、
Riccardo