请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1843
您好!
因此、当我使用 code composer 和 MATLAB GUI 在 AWR1843板上运行 lab4时、我获得了 TLV 数据(在 Matlab 上)、并尝试使用演示的用户指南来理解这些数据

当我与我获得的数据进行比较时(这只是其中的一个样本)

它以检测到的物体的数量(7)开始,然后是 Q 点移位的值(9)。 那么,我的问题首先是 什么是 Q 点位移值( xyzQFormat ),其次是如何从我得到的 TLV 读取坐标( x, y,z )?