This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:了解检测到的物体 TLV

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/998162/awr1843boost-understanding-detected-objects-tlv

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

您好!

因此、当我使用 code composer 和 MATLAB GUI 在 AWR1843板上运行 lab4时、我获得了 TLV 数据(在 Matlab 上)、并尝试使用演示的用户指南来理解这些数据  

当我与我获得的数据进行比较时(这只是其中的一个样本)  

它以检测到的物体的数量(7)开始,然后是 Q 点移位的值(9)。 那么,我的问题首先是 什么是 Q 点位移值( xyzQFormat ),其次是如何从我得到的 TLV 读取坐标( x, y,z )?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在2字节(82;255) Y (159;1) et Z (141;255)上的 X ecrit。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您查看 GUI。 GUI 将 TLV 转换为 x、y 值、以米为单位。

    lab0004_obstance_detection\gui\ods_3D_visualizer.m

           detObj.x = detObj.x / xyzQFormat;
           detObj.y = detObj.y / xyzQFormat;
           detObj.z = detObj.z / xyzQFormat;

    谢谢你

    Cesar