This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053:灵敏度范围最小/最大阈值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053, DRV5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1159263/drv5053-sensitivity-range-min-max-thresholds

器件型号:DRV5053
主题中讨论的其他器件: DRV5032

我们一直在产品中使用 DRV5053、我们已经在工作台上成功地对其进行了认证、但我们一直在返回到我们在生产线上积累的数据、以确保固件算法在批量生产时对我们所生产的所有产品都保持稳定。

简而言之、我们将在 DRV5053上引发磁场事件、并使用主处理器进行一系列测量、然后将这些测量值取平均值作为一个单点校准值、我们可以在现场使用该值来补偿指定的巨大灵敏度范围。 但是、从我们在过去~4K 样本中看到的值的分布来看、在统计上有~1%的器件会超出数据表中的预期灵敏度范围。 下面是我们看到的分布的直方图、包括远高于我们预期值范围的次级分布。

这些值是可重复的、甚至连换用具有不同机械零件(和新磁体)的子装配体都无法根据分布峰值和数据表上的灵敏度容差将这些单元摆动到预期范围内。

这是否有比预期容差更宽的属性? 这些部件是否有缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    您能否提供图中水平轴表示的详细信息?  此外、您能否描述如何执行测试来评估传感器的灵敏度?

    通常、在我们自己的测试设置中、必须使用均匀的磁场来表征该器件、同时移除附近的铁磁材料、以帮助防止任何意外磁场与器件相互作用。  

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    水平轴以 mV 为单位、是我们在微控制器上读取的1V 偏移。 我们从传感器读取电压输入、然后取1V 的绝对值减去该值(如果我们选择的话、可以使用极性传感器或磁体)。

    我们的测试针对已完成的产品进行、其中磁体靠近传感器、我们强制处理一组读数。 读数非常高的特定产品已被封装为故障、以便进一步测试。 我已经使用已知的"通过"单元中的许多其他器件测试了这些器件、替换了磁体以及靠近传感器放置磁体的塑料。 重新运行测试时、这些变化对从传感器读取的值没有显著影响。

    我们假设、如果有其他材料或器件会对这种磁性影响、我们将更广泛地看到这种影响、或者它将遵循单元/测试的特定部分。 据我们所知、这一步就在 PCB 上安装了传感器。

    请告诉我这是否会清除问题、或者您是否需要更多的解释

    此致、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    感谢您提供的详细信息、这对我有所帮助。  查看您的标称电压漂移、对于任何特定的灵敏度、我看到最大最小范围对于器件型号、将捕获大约0.1V 至0.4V 的正常范围。  除了由于灵敏度而产生的这种变化外、最好查看其中一个器件的静态输出电压。  此处显示了无磁性输入的输出电压范围:

    由于灵敏度误差、我们看到的输出范围额外增加了0.13V、这可能会导致其中一些单元。 您能否为其中的几个单元供电并查看没有磁性输入时的输出电压是多少?

    此外、我预计这种情况不太可能发生、但对于异常器件、是否存在明显的温度变化?

    谢谢、

    Scott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    很抱歉耽误你的时间-上周我病了。

    我能够测试三个分布较高的样本、结果如下:

    • SN-288:静态电压= 4mV;工作电压= 584mV
    • SN-889:静态电压= 20mV;工作电压= 637mV
    • SN-890:静态电压= 5mV;工作电压= 650mV

    对于多次尝试、我能够可靠地保持在相同的范围内、这些值是平均值。 我还采集了其中一个样本(SN-288)、并放置了多个具有多个不同磁体的其他子组件(所有这些组件的单位不在第二个较高的分布中、结果如下:

    • 低于#1 (原子组装)= 572mV
    • SUB #2 (来自故障低电平单元)= 585mV
    • 低于#3 (来自正常通过单元)= 498mV
    • 低于4 (来自 β 乘积)= 583mV

    在所有这些不同的子装配体中、会出现相同的高值、但位置和磁体强度存在一些变化容差。 我还将把整个装置分开、重新组装、以查看是否有任何变化(我不希望发生变化)。 完成后、我将跟进结果。

    为了回答您的最后一个问题、我们在温度受控的环境中制造产品、并且我们还在夹具上进行温度测量、如果温度超出25°C 的10°C 耐受范围、这将会失败、因此我认为没有任何温度漂移数据的元素。

    此致、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全拆解并重新组装该单元后、我仍会看到相同的结果、当存在磁体时、平均值为575mV /以上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    您使用的是哪种封装灵敏度变体?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用-EA 灵敏度变体  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以在其中一个异常器件上捕获封装标记?

    此外、您能否共享原理图或描述您在 Vcc 和 OUT 上连接的任何组件?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    下面是我在故障装置上看到的标记、我认为它类似于"+AKVA"。 出于好奇、我在阅读后找到了一个已知合格的器件、发现其标记为"+AJEA"、我还在下面添加了该器件的标记。

    我假设标记的最后两个字符代表灵敏度变体、但这两 个单元来自 我们的 CM、因此它们应该具有来自同一卷带的器件、或者至少来自经销商的相同顺序的器件。

    我们是否能够以某种方式将错误的灵敏度变体混合到我们的卷带中?  

    至于原理图、我不希望在公共论坛上分享、但我将为您介绍相关连接。  VCC 由我们的微控制器的 GPIO 驱动、该微控制器可提供6mA 电流。 VCC 还具有一个0.1uF 电容器作为旁路元件。 OUT 直接路由到我们的微控制器上的另一个 GPIO、但它具有一个1kOhm 限流电阻器、可防止对微控制器产生任何过压影响。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    看起来、您通过某种方式从 CM 收到了一个混合货件。 VA 器件的灵敏度范围约为 EA 的2倍、与您提供的数据相关。  您是否知道商品是如何配送的?  这些剪切带是卷带还是您以卷带形式收到?  您是否仍有与这些器件相关的任何 TI 原始包装?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott -我将把这些问题传达给我们的 CM、并验证他们是如何以及何时购买这些器件的。 我不确定他们在购买产品时是否仍有任何包装、但我也会对此进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    如果商品由 CM 重新包装、最可能的原因是他们在装货时从错误的卷带中收集商品。   

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    我们收到了 CM 关于我们订购这些器件的方式和时间的回复。 我们只订购了 DRV5053EAEDBZTQ1器件型号。

    我们于2022年2月向 Rochester Electronics 订购了第一批产品。 这些产品是作为我们的供应链中的一个止步器购买的、用于我们当时不可用的常用数字传感器 DRV5032。 我们购买了37299件、以尽可能完整的卷带。

    我们根据序列号以串行方式构建我们的产品、在下面您可以看到我们根据数据将序列号与错误变体相关联的偶发性质。  

    我觉得罗切斯特给我们的卷带或 TI 给他们的卷带都有故障、并且放入了错误型号的部件。

    无论如何、这回答 我们为什么要获得这些价值观的问题、我们将能够在这方面工作。