Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000, MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: TDC1000、 MSP430FR6047
如果我在电容状态下选择 LNA_FB、则 TDC1000-C2000EVM 不起作用;但是、如果我选择电阻状态、TDC1000-C2000 EVM GUI 图即使没有换能器也能工作(换能器不连接到电路板) 



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000, MSP430FR6047
如果我在电容状态下选择 LNA_FB、则 TDC1000-C2000EVM 不起作用;但是、如果我选择电阻状态、TDC1000-C2000 EVM GUI 图即使没有换能器也能工作(换能器不连接到电路板) 



您好、Lei、
当您在电容状态下尝试 LNA_FB 时、您是否为 RIN1和 RIN2填充了一个电容器并使用传感器进行了尝试? 或者是否在没有您提到的电阻状态传感器的情况下进行了测试?
我在电容状态下尝试过、但没有安装电容器、也没有获得任何读数、当我尝试使用电阻状态时、只有增益足够高(如您的图像中的最大增益为21dB)、它才会起作用 或者我直接接触输入引脚。 我相信它会拾取某种噪声、这种噪声会被放大很大、因此您会看到 GUI 图的行为就像接收到输入一样。
最棒的
Isaac
您好、Lei、
用于输入的电容器和电阻器都位于电路板外部、这些电路板从传感器负引脚连接到 TDC1000 EVM 板的输入 RX1或 RX2。 这仅是为了通过放大或提供额外滤波来影响输入、从而导致它们未连接到引脚的 TX1或 TX2侧。 在 数据表中、电阻器和电容器被称为 Rin 和 Cin 、您可以在第8.3.3节中阅读有关这一点的内容。
如果您要使用300kHz 换能器并且使用内部时钟(8MHz)、则必须确保将值更改为除以32、以便接近300kHz 的目标频率。 如果您使用的是外部时钟、请确保对时钟进行适当分频、以实现接近传感器谐振频率的频率。 您可以在数据表的第8.3.1节中阅读相关内容。
最后需要注意的一点是、TDC1000在流量计量期间存在精度问题、因为它无法适当检测零流量。 以下是一个您可以读取的线程: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/946044/tdc1000-water-flow-metering/3508151?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TDC1000-C2000%20flow%20metering%20FAQ#3508151
我们通常建议使用 MSP430FR6047进行此类测量。 以下是您可以查看的 TI 参考设计: www.ti.com/.../TIDM-02005
最棒的
Isaac
嗨、Lei、
如数据表中所述、增益取决于外侧电阻器 Rin、RF/Rin = LNA 提供的增益。 在给出的示例中、它们为 Rin 使用900欧姆电阻器。 因此9000/900 = 10。 我随附了数据表中提到的位置的屏幕截图。 如果您更改 Rin 的值、可能会获得额外的放大效果、但数据表确实表明它是一个20dB 的反相放大器、因此超出此范围可能会向信号引入不必要的元件。 需要注意的一点是、由于反馈环路中有一个与 RF (9k 电阻器)并联的电容器、因此您还将创建一个低通滤波器、因此如果您计划更改 Rin 的值、我将确保您不会意外衰减您的信号。
但是、如果需要更大的增益、您可以使用 PGA 中的增益、该增益可提供高达21dB 的额外增益。 我还建议探测您的返回信号路径以检查返回回波的振幅。 这将帮助您确定实际需要从系统中获得多少增益。
最棒的
Isaac
感谢您、我需要确认、当使用带电阻反馈模式的 LNA 时、我需要在此电路上进行配置、是否要直接将电路板上的 C5C4电容器替换为我自己的电阻、 或者讨论一些更具体的方法,因为我在流速为0时测量流速,并且获得的 ΔTOF 数据大约为40微秒。 这表明我们的超声波接收存在一个大问题。 我怀疑 LNA 放大倍数不够。 我想知道 LNA 的具体配置方法。 越具体越好。 希望您能尽快回复我、谢谢