This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:TDC1000-C2000EVM 和#39;问题

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/997546/tdc1000-c2000evm-tdc1000-c2000evm-problem

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件: TDC1000MSP430FR6047

如果我在电容状态下选择 LNA_FB、则 TDC1000-C2000EVM 不起作用;但是、如果我选择电阻状态、TDC1000-C2000 EVM GUI 图即使没有换能器也能工作(换能器不连接到电路板)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    当您在电容状态下尝试 LNA_FB 时、您是否为 RIN1和 RIN2填充了一个电容器并使用传感器进行了尝试? 或者是否在没有您提到的电阻状态传感器的情况下进行了测试?  

    我在电容状态下尝试过、但没有安装电容器、也没有获得任何读数、当我尝试使用电阻状态时、只有增益足够高(如您的图像中的最大增益为21dB)、它才会起作用 或者我直接接触输入引脚。 我相信它会拾取某种噪声、这种噪声会被放大很大、因此您会看到 GUI 图的行为就像接收到输入一样。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    首先、我以电容状态连接了传感器、但它是由我自己设置的传感器。 谐振频率为300KHz、但没有外部电容器或电阻器。 我想知道如何连接外部电容器或电阻器、我想知道如何使用我自己的300KHz 超声波传感器进行流量测量(主要是指如何连接电容器和电阻器、 连接到 EVM 的特定引脚不清楚)、我期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    用于输入的电容器和电阻器都位于电路板外部、这些电路板从传感器负引脚连接到 TDC1000 EVM 板的输入 RX1或 RX2。 这仅是为了通过放大或提供额外滤波来影响输入、从而导致它们未连接到引脚的 TX1或 TX2侧。 在 数据表中、电阻器和电容器被称为 Rin 和 Cin 、您可以在第8.3.3节中阅读有关这一点的内容。

    如果您要使用300kHz 换能器并且使用内部时钟(8MHz)、则必须确保将值更改为除以32、以便接近300kHz 的目标频率。 如果您使用的是外部时钟、请确保对时钟进行适当分频、以实现接近传感器谐振频率的频率。 您可以在数据表的第8.3.1节中阅读相关内容。

    最后需要注意的一点是、TDC1000在流量计量期间存在精度问题、因为它无法适当检测零流量。 以下是一个您可以读取的线程: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/946044/tdc1000-water-flow-metering/3508151?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TDC1000-C2000%20flow%20metering%20FAQ#3508151

    我们通常建议使用 MSP430FR6047进行此类测量。 以下是您可以查看的 TI 参考设计: www.ti.com/.../TIDM-02005

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道是否有办法增加 LNA 的放大因子、而不是仅仅依赖其自身放大的10倍增益

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    如数据表中所述、增益取决于外侧电阻器 Rin、RF/Rin = LNA 提供的增益。 在给出的示例中、它们为 Rin 使用900欧姆电阻器。 因此9000/900 = 10。 我随附了数据表中提到的位置的屏幕截图。 如果您更改 Rin 的值、可能会获得额外的放大效果、但数据表确实表明它是一个20dB 的反相放大器、因此超出此范围可能会向信号引入不必要的元件。 需要注意的一点是、由于反馈环路中有一个与 RF (9k 电阻器)并联的电容器、因此您还将创建一个低通滤波器、因此如果您计划更改 Rin 的值、我将确保您不会意外衰减您的信号。

    但是、如果需要更大的增益、您可以使用 PGA 中的增益、该增益可提供高达21dB 的额外增益。 我还建议探测您的返回信号路径以检查返回回波的振幅。 这将帮助您确定实际需要从系统中获得多少增益。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、我需要确认、当使用带电阻反馈模式的 LNA 时、我需要在此电路上进行配置、是否要直接将电路板上的 C5C4电容器替换为我自己的电阻、 或者讨论一些更具体的方法,因为我在流速为0时测量流速,并且获得的 ΔTOF 数据大约为40微秒。 这表明我们的超声波接收存在一个大问题。 我怀疑 LNA 放大倍数不够。 我想知道 LNA 的具体配置方法。 越具体越好。 希望您能尽快回复我、谢谢

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    为了在使用电阻反馈模式时增加 LNA 的增益、需要在换能器和所使用通道的相应 J5连接器之间放置一个电阻器。 此设置没有板载电阻器电阻器、电阻器将是外部电阻器、从传感器连接到电路板输入。 电容器 C4和 C5是 PGAOUT 级和 COMPIN 级之间外部低通滤波器的一部分、因此这些电容器不会被电阻器所取代。

    我将在 您发表的另一篇文章中回答您的0流速问题、谢谢。

    最棒的

    Isaac