主题中讨论的其他器件: LM95172-Q1
尊敬的 TI 团队:
我们要求 使用基于 I2C 的温度传感器、该传感器的测量值为~180-190度。 C.
我们可以使用基于 BJT 的遥感方法。
我们已经为我们的应用温度选择了 TMP468。 范围。
如果我们要使用不同的 BJT PN、我们需要了解该芯片组(TMP468)的相关信息。 结温~180-190度。 C (JANTXV2N2222AUB)是否会在我们 的应用中为我们提供帮助? 由于温度数据格式(本地和远程温度)、表1可查阅191.deg.C。
TI 在数据表(MMBT3904或 MMBT3906)中建议的器件具有最高结温。 150度。 C.
这将如何影响我的性能/精度、η 因子和偏移(度 c)如果 我们将该 BJT 部件(JANTXV2N22AUB)用于我们的温度范围、该值是什么?
任何其他建议/解决方案都将有所帮助。
提前感谢。