This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP468:适用于~180-190度温度传感的 BJT 选择。 C

Guru**** 1151950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP468, LM95172-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/995835/tmp468-bjt-selection-for-temperature-sense-for-180-190-deg-c

器件型号:TMP468
主题中讨论的其他器件: LM95172-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们要求 使用基于 I2C 的温度传感器、该传感器的测量值为~180-190度。 C.  
我们可以使用基于 BJT 的遥感方法。  

我们已经为我们的应用温度选择了 TMP468。 范围。

如果我们要使用不同的 BJT PN、我们需要了解该芯片组(TMP468)的相关信息。 结温~180-190度。 C (JANTXV2N2222AUB)是否会在我们 的应用中为我们提供帮助? 由于温度数据格式(本地和远程温度)、表1可查阅191.deg.C。


TI 在数据表(MMBT3904或 MMBT3906)中建议的器件具有最高结温。 150度。 C.

  这将如何影响我的性能/精度、η 因子和偏移(度 c)如果 我们将该 BJT 部件(JANTXV2N22AUB)用于我们的温度范围、该值是什么?

任何其他建议/解决方案都将有所帮助。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arjeet、

    感谢您的发帖。  

    我们已将 JANTXV2N2222AUB 测试温度高达150C、但我们建议使用最高125C 的器 件、如我们的远程温度晶体管选择指南中所示。  这是因为当温度超过125C 时、该晶体管的结果非常不一致(零件间)。  

    我们实际上没有任何高于150C 的测试数据、因为这超出了我们建议 的远程结工作温度范围、并且超出了我们用于此测试的设置限制。 我们无法肯定 TMP468或该晶体管的行为是否超出该点、但考虑到我们观察到的行为、我认为您无法找到能够产生良好精度的单个偏移和 N 因数设置。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、
    感谢您的回复。

    我可以得出结论、TMP468可以测量最高可达的远程温度 150度 c) 因此、测试用例仅符合该标准。 因此、对于我们的温度、 范围180-190度 C TMP468不是解决方案

    但在表1中、我可以看到数据一直持续到191度。 C;这是否仅供参考?

    如果我在任何地方出错、请更正我。

    Brandon 说、我们要求  使用基于 I2C 的温度传感器、该传感器的测量值为~180-190度。 C.  
    您能不能向我们推荐任何适合该温度的解决方案。 范围?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arijeet、

    为了澄清我的说法、正如您所注意到的、TMP468的显示温度可能高于150C、但我们不会对超过该温度的远程二极管读数进行表征。

    我们已经通过一些二极管看到、它们的基极发射极电压在特定温度以上的行为不可预测、与远程温度传感器配合使用时会产生奇怪的结果。 理论上、如果您找到合适的晶体管、 则可以使用具有二极管190C 的 TMP468。 不过、我们不会针对该温度校准器件、您仍会看到精度下降。  

    [引用 userid="462775" URL"~/support/sensors/f/sensors-forum/995835/tmp468-bjt-selection-for-temperature-sense-for-180-190-deg-c/3679300 #3679300"]我们要求  使用基于 I2C 的温度传感器、该传感器的测量值为~180-190度。 c. [/引述]

    我们没有任何具有额定温度为180-190C 的 I2C 接口的温度传感器、但我们有 LM95172-Q1 (SPI 通信)、该器件采用陶瓷封装、额定温度高达200C。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brandon