主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM、 IWR6843、
你(们)好。
我还使用 IWR6843 ES2.0。 我完全尝试将其与 DCA1000EVM 配合使用。
我已经在论坛中读到过、当我使用 MMWAVEStudio v2.1.1时、加载 "DataCaptureDemo_xWR.lua"时可能会遇到一些问题。
安装 MMWAVEStudio v1。 我可以从何处下载它? 在您的主页上、只有 v2可供下载。
您能否共享文件或下载链接。
谢谢
Manuel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我还使用 IWR6843 ES2.0。 我完全尝试将其与 DCA1000EVM 配合使用。
我已经在论坛中读到过、当我使用 MMWAVEStudio v2.1.1时、加载 "DataCaptureDemo_xWR.lua"时可能会遇到一些问题。
安装 MMWAVEStudio v1。 我可以从何处下载它? 在您的主页上、只有 v2可供下载。
您能否共享文件或下载链接。
谢谢
Manuel
你(们)好,ishita
我遇到了其他线程中提到的问题。
如果我想在 mmwavestudio 中使用 DataCaptureDemo_xWR.lua、则 BSS 和 MSS 的固件将开始下载。 加载 BSS 工作正常、但我遇到 MSS 问题。
加载 MSS 时,它会在0%停止, 当我等待1小时时,不会产生任何影响。
我有 iwr6843ISK RES 2.0
我看到、对于该硬件、我应该使用 mmWave studio v1
Manuel

你(们)好。
您可以找到我的 GUI 的屏幕截图。
我在安装文件夹中的子文件夹中安装了 MSS 和 BSS:
...\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\rf_eval_firmware\radarss -> bss
...\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\rf_eval_firmware\masterss -> mss
此致
Manuel
您好、手册、
如屏幕截图中所示、BSS 固件突出显示为0.0.0.0、这意味着未正确下载、因此 MSS 固件下载受阻。
请在 BSS 和 MSS 路径中选择正确的固件路径(指向确切的固件而不是文件夹):
C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\rf_eval_firmware\radarss\xwr68xx_radarss.bin
C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\rf_ever_firmware\masterss\xwr68xx_masterss.bin
此致、
石田
Manuel、您好!
是否可以在出现故障时发送 mmWave Studio 输出日志?
此外、您能否突出显示运行此操作所遵循的确切步骤顺序?
我相信您正在按照 有关运行此演示脚本的分步说明进行操作、该脚本可在下面的 DCA1000快速入门指南中找到: http://www.ti.com/lit/ml/spruik7/spruik7.pdf
此致、
石田
你(们)好,ishita
当然。
我完全遵循了快速入门指南中显示的说明。 最后一步(数字8不起作用)
首先:我插入了 USB 端口中的所有器件并启动了 mmWave Studio。
然后、我启动 GUI。 日志监视器中也不会出现错误。
我执行了软件复位、然后开始了毫米波通过单击蓝色按钮显示的序列。 至少我启动了上面显示的脚本和第二个下载 Stucks。
当我回到办公室办公桌时、我可以在早上共享日志文件。
此致
Manuel
Manuel、您好!
您是否将固件下载到器件两次?
我可以从第二个屏幕截图中看到、您能够正确下载 BSS 和 MSS、并继续 SPI 连接和射频加电。 是否在手动为射频加电后运行 DataCaptureDemo 脚本?
只是为了阐明运行演示脚本的顺序: 您必须执行 SOP 设置并仅连接 RS232 COM 端口。 其余步骤由演示脚本处理。
我相信您首先要手动下载固件、然后再次运行脚本(也会尝试下载固件)、因此会卡住。
此致、
石田