This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:DCA1000EVM DataCaptureDemo_xWR.lua

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/995447/iwr6843isk-dca1000evm-datacapturedemo_xwr-lua

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMIWR6843

你(们)好。

我还使用 IWR6843 ES2.0。 我完全尝试将其与 DCA1000EVM 配合使用。  

我已经在论坛中读到过、当我使用 MMWAVEStudio v2.1.1时、加载 "DataCaptureDemo_xWR.lua"时可能会遇到一些问题。

安装 MMWAVEStudio v1。 我可以从何处下载它? 在您的主页上、只有 v2可供下载。


您能否共享文件或下载链接。

谢谢

Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    mmWave Studio 02_01_01_00是 IWR6843 ES2.0的最新 Studio 版本、mmWave Studio v1是旧版本、我们目前不支持它。

    在 Studio 中运行 DCA1000时、您是否看到任何问题? 如果是、您能告诉我们确切的问题吗?

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,ishita  

    我遇到了其他线程中提到的问题。  
    如果我想在  mmwavestudio 中使用 DataCaptureDemo_xWR.lua、则 BSS 和 MSS 的固件将开始下载。 加载 BSS 工作正常、但我遇到 MSS 问题。
    加载 MSS 时,它会在0%停止, 当我等待1小时时,不会产生任何影响。  
    我有 iwr6843ISK RES 2.0


    我看到、对于该硬件、我应该使用 mmWave studio v1

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    您能否发布 mmWave Studio 连接选项卡的屏幕截图? 此外、请指定您正在使用的固件。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    仅凭您自己的信息、我不确定您在哪里阅读的 IWR6843ISK 与 mmWave Studio v1.0兼容。 当然情况并非如此、因为 mmWave Studio v1.0仅与某些早期的77 GHz 器件兼容、不支持60 GHz 器件。 请勿尝试将 mmWave Studio v1.0与 IWR6843ISK 配合使用。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您可以找到我的 GUI 的屏幕截图。

    我在安装文件夹中的子文件夹中安装了 MSS 和 BSS:

    ...\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\rf_eval_firmware\radarss -> bss

    ...\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\rf_eval_firmware\masterss -> mss

    此致

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、手册、

    如屏幕截图中所示、BSS 固件突出显示为0.0.0.0、这意味着未正确下载、因此 MSS 固件下载受阻。

    请在 BSS 和 MSS 路径中选择正确的固件路径(指向确切的固件而不是文件夹):

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\rf_eval_firmware\radarss\xwr68xx_radarss.bin

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\rf_ever_firmware\masterss\xwr68xx_masterss.bin

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!

    我已经尝试过它。  

    当我手动执行时、一切工作正常。

    但是、当我启动脚本"DataCaptureDemo_xWR.lua"时、mmWave Studio 会再次开始下载、并在第二次固件下载时出现残桩。

    此致

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    是否可以检查脚本中的固件路径?

    如果该脚本为您手动工作、则该脚本也应正常工作。 可能只有一个小错误。

    我目前无法访问 IWR6843板、但让我在  另一个 EVM 上自行尝试此脚本。

    此致、

    石田  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!

    我检查了路径。 对我来说似乎还可以。

    但下载仍会出现问题。

    请参阅随附的 Capture_Demo 中路径的屏幕截图

    此致

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    是否可以在出现故障时发送 mmWave Studio 输出日志?

    此外、您能否突出显示运行此操作所遵循的确切步骤顺序?

    我相信您正在按照 有关运行此演示脚本的分步说明进行操作、该脚本可在下面的 DCA1000快速入门指南中找到: http://www.ti.com/lit/ml/spruik7/spruik7.pdf 

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,ishita

    当然。  
    我完全遵循了快速入门指南中显示的说明。 最后一步(数字8不起作用)

    首先:我插入了 USB 端口中的所有器件并启动了 mmWave Studio。  
    然后、我启动 GUI。 日志监视器中也不会出现错误。  
    我执行了软件复位、然后开始了毫米波通过单击蓝色按钮显示的序列。 至少我启动了上面显示的脚本和第二个下载 Stucks。

    当我回到办公室办公桌时、我可以在早上共享日志文件。  
    此致

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    您是否将固件下载到器件两次?

    我可以从第二个屏幕截图中看到、您能够正确下载 BSS 和 MSS、并继续 SPI 连接和射频加电。 是否在手动为射频加电后运行 DataCaptureDemo 脚本?

    只是为了阐明运行演示脚本的顺序: 您必须执行 SOP 设置并仅连接 RS232 COM 端口。 其余步骤由演示脚本处理。  

    我相信您首先要手动下载固件、然后再次运行脚本(也会尝试下载固件)、因此会卡住。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、现在它正在工作。 您还能告诉我、如何获得快速入门指南图6中所示的捕获数据屏幕?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    这是 mmWave Studio 后处理的结果。  

    您可以单击 SensorConfig 选项卡中的"PostProC"按钮以进入该窗口。 有关详细信息、请参阅 mmWave_Studio_user_guide.pdf。

     DataCaptureDemo 脚本还具有 lua 命令、用于在捕获结束时对数据进行 POST 处理。

    此致、

    石田