主题中讨论的其他器件: TMP107
大家好、
我的客户使用两个采用菊花链配置的 TMP107-Q1来实现数字标牌。
数据表介绍了8.3.3.2.1.1中的初始化、如 bleow。
"在初始化过程完成之前、菊花链通信将定向到主机。 在此期间、请勿向链发送任何新命令。"
在初始化过程之后、主机需要等待多长时间才能开始通信? 客户 确认主机在 菊花链末尾从 TMP107接收到地址响应后向 TMP107发送命令时、TMP107没有响应。 但是、当客户在地址响应之后等待30ms-50ms 时、TMP107可能会做出响应。
那么、您是否可以检查主机在初始化过程后能够启动通信的时序?
此致、
Saito