This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP107-Q1:初始化过程后的通信启动时序

Guru**** 1154160 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP107-Q1, TMP107
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/993859/tmp107-q1-communication-start-timing-after-initialization-process

器件型号:TMP107-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP107

大家好、

我的客户使用两个采用菊花链配置的 TMP107-Q1来实现数字标牌。

数据表介绍了8.3.3.2.1.1中的初始化、如 bleow。

"在初始化过程完成之前、菊花链通信将定向到主机。  在此期间、请勿向链发送任何新命令。"

在初始化过程之后、主机需要等待多长时间才能开始通信? 客户 确认主机在 菊花链末尾从 TMP107接收到地址响应后向 TMP107发送命令时、TMP107没有响应。 但是、当客户在地址响应之后等待30ms-50ms 时、TMP107可能会做出响应。

那么、您是否可以检查主机在初始化过程后能够启动通信的时序?

此致、

Saito   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saito -  
    感谢发帖-时间的大小将取决于链中的传感器数量。

    用于确定从传感器发出和接收的位的波特率以及链中每个传感器之间的7mSec 间隔得出多长时间的方法。 请参阅图23 (在同一页上,您可以看到所询问的措辞,第18页)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh San、您好!

     主机接收到链中所有器件的地址响应后、是否立即可以进行通信?

    客户表示主机收到链中所有器件的地址响应后、必须等待30ms-50ms。

    我认为主机必须等待多长时间并不取决于图23中的波特率和7ms。

    此致、

    Saito   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    每个器件在地址初始化期间将地址写入 EEPROM。 数据表指出、写入 EEPROM 需要7ms。  完成 Address Init 命令至少需要7ms *器件计数。 由于链中的器件必须等待、直到所有器件响应 Address Init 命令、因此它们被配置为向主机传输。 对于一个由32个器件组成的完整链、完成地址初始化可能需要1.25秒的时间。 接收到最后一个响应后、35mS 的通信超时将生效。 器件将改变方向以向下游发送。 当发生这种情况时、它们已准备好进行新的事务。

    请注意、全局地址初始化只能在新硬件上执行一次、或在链物理上已更改时执行一次。 如果您需要在上电时检查链、则应使用上次设备轮询。 这将告诉您在全局命令中使用的链的大小。 如果在每次上电时执行全局地址初始化、EEPROM 将会磨损。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ren-San、您好!

    谢谢。 我了解主机需要等待器件超时时间、然后主机再次发送命令。

    此致、

    Saito