This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:帧间时间问题。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/994733/iwr6843-inter-frame-time-issue

器件型号:IWR6843
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

你好。

我正在测试 IWR6843以将其应用于我的领域。

我希望以最小的"帧间时间"连续传输线性调频脉冲。

希望帧间时间小于100us。

我只需要1D-FFT 结果、不需要帧间处理。

当修改并执行演示程序时、如果帧间时间小于300us、则返回-1。

(详细错误代码为-3110 * 80、帧配置错误和 RL_RET_CODE_FRAME_PERIOD_1INVAL_IN)

线性调频脉冲设置-空闲时间:5us,斜坡结束时间:55us (总计60us)

帧设置-每帧线性调频脉冲数:16, 帧接收周期:1.26ms -运行正常/1.25ms -返回错误代码)

帧间时间是否在结构上不可能小于300us?

或者是否有我做错的事情?

请提供一些建议或示例。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MyungJoo

    有多种资源可帮助进行线性调频脉冲设计并进行相关培训。

    线性调频脉冲编程指南

    毫米波传感估算器

    最后、MMWAVE-SDK Doxygen 将是另一个非常有用的资源。 它位于已安装的 MMWAVE-SDK 中的以下位置:

    \packages/ti\demo\ \MMW\docs\doxygen\html\index.html  

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash。

    感谢你的答复。

    -- 您的答案是否可以将帧间时间设置为小于300us?

    我已经阅读了上述两个文档和 doxygen 页面。  
    一些文档如下所示:
    InterFrameBlankTime 主要用于传感器校准/监控、热 控制、根据请求传输任何安全监控数据、 为下一帧重新配置硬件、重新触发下一帧。  InterFrameBlankTime >= 300us 
    但是、 当修改并执行演示程序时、如果帧间时间小于300us、则返回-1。 (仅使用范围 DPU)

    --我犯了什么错误?