Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK
你好。
我正在测试 IWR6843以将其应用于我的领域。
我希望以最小的"帧间时间"连续传输线性调频脉冲。
希望帧间时间小于100us。
我只需要1D-FFT 结果、不需要帧间处理。
当修改并执行演示程序时、如果帧间时间小于300us、则返回-1。
(详细错误代码为-3110 * 80、帧配置错误和 RL_RET_CODE_FRAME_PERIOD_1INVAL_IN)
线性调频脉冲设置-空闲时间:5us,斜坡结束时间:55us (总计60us)
帧设置-每帧线性调频脉冲数:16, 帧接收周期:1.26ms -运行正常/1.25ms -返回错误代码)
帧间时间是否在结构上不可能小于300us?
或者是否有我做错的事情?
请提供一些建议或示例。
谢谢你。