This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:用于在树叶中进行检测的毫米波

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/992898/awr1642-mmwave-for-detection-through-foliage

器件型号:AWR1642

我正在尝试找到一个传感器、该传感器可能能够用于检测被浅叶隐藏的物体。 例如、高草地中的岩石。 我在几篇白皮书和 AWR/IWR 芯片系列页面中看到了这些传感器在沙地、雾中工作的许多示例、但没有具体说明树叶"透明度"。

有人知道 TI 在这一领域中是否有任何信息吗? 波长似乎比穿过草地所需的波长大、但我想我会在这里提出要求。 如果可能我使用另一个传感器系列、我也愿意使用更合适的解决方案。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    根据经验、 金属物体和湿气是毫米波无法传播的原因。

    我们已经看到干叶不是一个担心的问题、但由于水分/水的原因、它可能会给出不同的响应。  我们建议您亲自尝试一下、以确定您在感兴趣的场景中注意到的内容。

    此外、请参阅我们为回答与检测相关的常见问题而进行的一些实验:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJoMGA2ID9pCPWEKPi16wg__VLyFKFf__LATEST

    希望这对您有所帮助。

    谢谢你

    Vaibhav