请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 我正在尝试找到一个传感器、该传感器可能能够用于检测被浅叶隐藏的物体。 例如、高草地中的岩石。 我在几篇白皮书和 AWR/IWR 芯片系列页面中看到了这些传感器在沙地、雾中工作的许多示例、但没有具体说明树叶"透明度"。
有人知道 TI 在这一领域中是否有任何信息吗? 波长似乎比穿过草地所需的波长大、但我想我会在这里提出要求。 如果可能我使用另一个传感器系列、我也愿意使用更合适的解决方案。
谢谢!