This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:如何开始使用 AWR1843BOOST 和 MATLAB

Guru**** 2545100 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/991185/awr1843boost-how-to-get-started-with-awr1843boost-and-matlab

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843DCA1000EVM

我不熟悉雷达传感器、我需要 有关直接在 MATLAB 上运行 AWR1843BOOST 的示例。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mostafa、您好!

    您能否提供有关您正在尝试执行的操作的更多详细信息?

    您是否计划在 Matlab 中捕获原始数据并开发自己的算法?

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!

    目前、我正在尝试使用 UART 将数据从 AWR1843直接读取到 MATLAB。

    此致、

    莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mostafa、您好!

    通过读取数据、您意味着原始 ADC 数据、然后您希望在 MATLAB 上进行处理、或者您希望处理原始 ADC 数据(使用板载 DSP 和 HWA)并发送 对象数据(x、y、z、速度...) 使用 UART 输出?

    我认为这是前一种情况,为此,你需要 DCA1000。

    不过、我认为、如果您能够详细了解这两个案例、然后 了解您的要求、那会更好。  

    以下是我们的专家先前就此问题回答的一些问题,供您参考:  

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/858397/awr1843boost-how-to-start-using-the-awr1843boost 

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/976365/awr1843boost-some-detailed-information-about-the-board 

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!  
    感谢您的回复。
    我是说我想通过 awr1843的 UART 直接将对象数据发送到 MATLAB、我已经阅读了链接、非常感谢。 我在该链接中阅读过: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/976365/awr1843boost-some-detailed-information-about-the-board/3607308#3607308
    您发送的消息是、使用板载 DSP 和 HWA 时"没有实际的数据"捕获"。 在这种情况下、为什么我无法采集数据、是因为数据已经在板载处理、还是什么?
    第二个问题我需要了解有关对象数据的更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWR1843具有内置功能、可使用 DSP 和 HWA 处理原始 ADC 数据、并通过 UART 提供最终的对象数据。 在这种情况下、您可以将 Matlab 连接到该 UART (该 UART 通过连接到 AWR1843BOOST 的 USB 电缆仿真为 COM 端口)、并读取/处理该数据。

    我建议您查看 TI-Rex、它在 AWR1843上具有许多应用、对于其他毫米波器件型号、这些将帮助您探索实验的选项。

    这里是基于 AWR1843的 MRR -波束形成应用、它通过 UART 发送对象数据、而基于 Matlab 的可视化工具侦听该数据以在屏幕上绘制。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJz0Sish0qIA72e7InIbEw__AocYeEd__LATEST

    最重要的是、您可以修改或编写一个新应用、以便通过 LVDS 发送原始 ADC 数据(并在 PC 上使用 DCA1000EVM 进行捕获)、同时使用 DSP/HWA 在器件上进行处理。

    此致、

    Jitendra