Thread 中讨论的其他器件: AWR1843、 DCA1000EVM
我不熟悉雷达传感器、我需要 有关直接在 MATLAB 上运行 AWR1843BOOST 的示例。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我不熟悉雷达传感器、我需要 有关直接在 MATLAB 上运行 AWR1843BOOST 的示例。
谢谢
Mostafa、您好!
通过读取数据、您意味着原始 ADC 数据、然后您希望在 MATLAB 上进行处理、或者您希望处理原始 ADC 数据(使用板载 DSP 和 HWA)并发送 对象数据(x、y、z、速度...) 使用 UART 输出?
我认为这是前一种情况,为此,你需要 DCA1000。
不过、我认为、如果您能够详细了解这两个案例、然后 了解您的要求、那会更好。
以下是我们的专家先前就此问题回答的一些问题,供您参考:
此致、
石田
Ishita、您好!
感谢您的回复。
我是说我想通过 awr1843的 UART 直接将对象数据发送到 MATLAB、我已经阅读了链接、非常感谢。 我在该链接中阅读过: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/976365/awr1843boost-some-detailed-information-about-the-board/3607308#3607308
您发送的消息是、使用板载 DSP 和 HWA 时"没有实际的数据"捕获"。 在这种情况下、为什么我无法采集数据、是因为数据已经在板载处理、还是什么?
第二个问题我需要了解有关对象数据的更多详细信息吗?
您好!
AWR1843具有内置功能、可使用 DSP 和 HWA 处理原始 ADC 数据、并通过 UART 提供最终的对象数据。 在这种情况下、您可以将 Matlab 连接到该 UART (该 UART 通过连接到 AWR1843BOOST 的 USB 电缆仿真为 COM 端口)、并读取/处理该数据。
我建议您查看 TI-Rex、它在 AWR1843上具有许多应用、对于其他毫米波器件型号、这些将帮助您探索实验的选项。
这里是基于 AWR1843的 MRR -波束形成应用、它通过 UART 发送对象数据、而基于 Matlab 的可视化工具侦听该数据以在屏幕上绘制。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJz0Sish0qIA72e7InIbEw__AocYeEd__LATEST
。
最重要的是、您可以修改或编写一个新应用、以便通过 LVDS 发送原始 ADC 数据(并在 PC 上使用 DCA1000EVM 进行捕获)、同时使用 DSP/HWA 在器件上进行处理。
。
此致、
Jitendra