请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/992097/lmt70-variable-offset-issue
器件型号:LMT70大家好、
我的客户正在其设计中使用 LMT70。 每当我们对 LMT70YFQT 进行下电上电时、它们都会看到一个变量偏移量。 偏移是随机的、即使在快速循环装置时也会发生变化。 偏移似乎持续存在、输出不会稳定至原始值。 它们通过源自开关模式电源的3.3伏电源为器件供电、但需要进行一些滤波。
LMT70YFQT 是否易受电源噪声或电压值的影响?
输出是否易受噪声拾取的影响或其阻抗是否相当低?
输出上是否应该有任何滤波电容?
提前感谢您的支持!
Errol