This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:可变偏移问题

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/992097/lmt70-variable-offset-issue

器件型号:LMT70

大家好、

我的客户正在其设计中使用 LMT70。  每当我们对 LMT70YFQT 进行下电上电时、它们都会看到一个变量偏移量。 偏移是随机的、即使在快速循环装置时也会发生变化。 偏移似乎持续存在、输出不会稳定至原始值。 它们通过源自开关模式电源的3.3伏电源为器件供电、但需要进行一些滤波。

LMT70YFQT 是否易受电源噪声或电压值的影响?

输出是否易受噪声拾取的影响或其阻抗是否相当低?

输出上是否应该有任何滤波电容?

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    LMT70数据表对输出非常全面。  

    能否在示波器上看到电源斜坡和 LMT70输出?

    输出阻抗规格为80欧姆、额定驱动电流仅为5uA 左右。 无法在温度传感器上放置高电流输出、因为这会导致自发热导致温度误差。  

    运行时不需要输出电容、但建议应用使用输出电容。 请注意、规格表将输出电容限制为最大值1.1nF、但图25显示了如何添加电阻以支持更大的电容器。

    谢谢、