This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP422-Q1:DX+/DX-Signals 的极性

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP422-Q1, TMP422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/892912/tmp422-q1-polarity-of-dx-dx--signals

器件型号:TMP422-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP422

我们有多个电路板存在远程温度值问题。  对于某些情况、该值需要几分钟的时间才能更改、例如、在上电时、它的读数为0C、几分钟后、它最终漂移高达22C (正确的值)。  其他值读取到极负值-例如、室温测量值为-50C。   本地传感器始终正确。

我们在晶体管配置中使用2N2907A 晶体管、这些晶体管位于距离 PCB 约24英寸的电缆上、带有 TMP-422。  我们处于扩展温度模式(并考虑64C 偏移)、并在1秒采样。  我们的原理图恰好是数据表中的图21、其中 Rs = 50欧姆、Cdiff = 100pF。

我注意到的一件事是、在良好的通道上、DX+和 DX-信号大约为0V、然后在测量间隔期间分别跳转到1.5V 和1V。  在不良通道上、信号大约为2或3V、并在测量间隔内下降至1.5V 和1V。  这对我来说似乎是错误的、因为它始终在晶体管上施加电压。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:

    您可以发送 DX+和 DX-引脚的波形吗?  此外、您使用的是哪种类型的电缆? 如果温度在启动后发生漂移、这听起来可能是充电效应、并且可能是由电缆上的寄生电容或噪声耦合引起的。  

    您是正确的、晶体管上不应始终存在电压。  有关远程温度传感器的常见问题、请参阅以下链接。  

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/892915

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Orion 航天胶囊传感器系统的一部分、因此电缆为军用型-圆形连接器、屏蔽双绞线。  我附上了四张示波器图片-  

    64 - DX+(良好频道)

    65 - DX-(良好频道)

    70 - DX+(坏信道)

    71 - DX-(信道错误)

    这两种不同的极性是否表示不同的晶体管连接(晶体管配置 与二极管配置)?  我们的一些电缆可能连接不正确。

    DX+(良好频道):

    DX-(良好频道):

    DX+(坏通道)

    DX-(坏通道)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:

    在二极管或晶体管配置中、看到 DX 引脚持续在其两端施加电压非常奇怪。  通常、当 DX 引脚接近 V+时、这表示短路。  

    您的 TMP422-Q1电源电压是多少?  

    是否可以将器件置于关断模式(寄存器指针0x09位:6 = 0)?  任何 DX 引脚上都不应有电压。  

    如果晶体管损坏、您还可以尝试更换它吗?   

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压为3.3V

    修改软件以尝试关断模式会很困难。

    我们尝试了不同的传感器电缆、结果相同。  我已经订购了一些2N2906晶体管、这些晶体管应该是今天我们可以使用的、而不依赖于我们的电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bailey、

    请使用2N2906晶体管保持更新结果。   

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们更换了3个装置上的 TMP-422、但未看到任何变化。  我们尝试了2N2606A 晶体管、没有发生任何变化。  我倾向于认为这可能是泄漏问题。  转换间隔之外的电压因单元而异。  良好通道的值始终为零、而不良通道的值则更高。  假设 DX+和 DX-引脚在间隔之外关闭(悬空)、我是否正确?  还是接地?  如果它们被关闭、那么这些电压可能表示信号上发生泄漏。  我可以通过移除串联电阻并查看晶体管上的电压来测试这一点。  我们目前移除了 Cdiff 电容器、以查看其功能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:

    TMP422上的 DX+和 DX-引脚在转换周期之外悬空。  请告诉我移除电容器和串联电阻是否可以解决您的问题。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取下盖子没有效果。  当我移除电阻器和晶体管电缆时、DX+和 DX-信号布线被有效隔离-但是我在转换间隔之外观察到的电压电平仍然存在。  因此、我相信我的 PCB 存在泄漏问题。 我正在进一步调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已确认问题是明显由 PC 板中的水分引起的泄漏电阻。  感谢你的帮助。