主题中讨论的其他器件: TMP422
我们有多个电路板存在远程温度值问题。 对于某些情况、该值需要几分钟的时间才能更改、例如、在上电时、它的读数为0C、几分钟后、它最终漂移高达22C (正确的值)。 其他值读取到极负值-例如、室温测量值为-50C。 本地传感器始终正确。
我们在晶体管配置中使用2N2907A 晶体管、这些晶体管位于距离 PCB 约24英寸的电缆上、带有 TMP-422。 我们处于扩展温度模式(并考虑64C 偏移)、并在1秒采样。 我们的原理图恰好是数据表中的图21、其中 Rs = 50欧姆、Cdiff = 100pF。
我注意到的一件事是、在良好的通道上、DX+和 DX-信号大约为0V、然后在测量间隔期间分别跳转到1.5V 和1V。 在不良通道上、信号大约为2或3V、并在测量间隔内下降至1.5V 和1V。 这对我来说似乎是错误的、因为它始终在晶体管上施加电压。
有什么想法吗?